23.10.2008 08:42 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, |
23.10.2008 09:11 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Schau doch mal bei den Anwendungsbeispielen: http://www.automation.siemens.com/logo/html_00/products/02Applications/index.html "Verriegelungsschaltung" |
23.10.2008 09:11 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hallo tomez hab dir ein kleines beispiel angehängt gruss pepp Dateianhangverriegelung.zip (378 Downloads) |
23.10.2008 09:11 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
so hier das 2te Jpg |
23.10.2008 09:23 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hallo tomez da bin ich nochmal ich würde die ausgänge hardwaremässig auch nochmal verriegeln dann bist auf der sicheren seite gruss pepp |
24.10.2008 00:26 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (583)
|
Hallo Allerseits, mal davon abgesehen, dass es natürlich in sicherheitsrelevanten Anwendungen stets auch hardwareseitige Verriegelungen gibt / geben muss, werden die meisen motorischen Mischer und Ventile sowie Rollos ohne separate Verriegelungen über Steuerungen betrieben.. Die in den vorhergehenden Antworten vorgestellten (und auch die von Siemens gezeigte LOGO!-Verriegelung) Verriegelungsschaltungen sind in jedem Fall für Motoransteuerungen ungeeignet, denn sie ermöglichen noch immer ein direktes Umschalten der Ausgänge und damit i. a. der Drehrichtung .... U. a findet ihr im meinen Schaltungsentwürfen zum Heizungsmischer und zu einer Rollosteuerung ausgeklügeltere Verriegelungsschaltungen von jeweils 2 LOGO!-Ausgängen! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf