Industry Online Support
Technical Forum
26.07.2011 08:07 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.01.2023 Beiträge: 4097 Bewertung:
|
Beiträge (FAQs und Applikationen) im Service & Support Portal sind auf Gültigkeit für Produkte geprüft und entsprechend "versioniert".Alle neuen Beiträge werden mit einer Kennung für die Gültigkeit erstellt. Bezieht sich ein Beitrag auf eine Hardware, oder bestimmte Softwareversion, erhält dieser die Bestellnummern (MLFB) der Produktezugeordnet. Somit kann eine Aussage über die Gültigkeit getroffen werden, auch wenn im Text nicht explizit eine Version genannt wird.Bestehende Beiträge wurden in der Regel nicht auf Abwärtskompatibilität geprüft (nur auf Versionen die zur Erstellung des Beitrags aktuell waren und darauf folgende). Die Bestellnummern fließen auch in den Suchmechanismus ein. Um die Bestellnummern anzuzeigen, drücken Sie auf den Link "Bestellnummern anzeigen" unter dem Titel des Beitrags (siehe Anhang). Beispiel: Folgender Beitrag informiert über die Hochrüstung von PCS 7 Software. Daher enthält er die Bestellnummern der im Beitrag abgedeckten PCS 7 Versionen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39980938 |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
23.08.2011 10:39 | |
Beigetreten: 29.11.2006 Letzter Bes: 30.01.2023 Beiträge: 27 Bewertung:
|
I like |
Folgen Sie uns auf