18.05.2021 14:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 29446 Bewertung:
|
Vielleicht versiondog? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
18.05.2021 17:53 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 16.03.2023 Beiträge: 353 Bewertung:
|
Kann ich bestätigen, kostet, aber funktioniert hervorragend.
gruß rlw |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
18.05.2021 17:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 29446 Bewertung:
|
Ich gehe mal davon aus, dass der Punkt "kostenlos" mit guter Lösung nicht zu erfüllen sein wird. |
19.05.2021 07:00 | |
Beigetreten: 02.03.2020 Letzter Bes: 20.02.2023 Beiträge: 70 Bewertung:
|
Cool. Vielen Dank für die Info. Ich habe mir die Beschreibung mal angeschaut. Da werden diverse Siemens-Dialekte als unterstützt aufgelistet, Logo! scheint aber nicht dabei zu sein. Ist die Logo bei S5 oder S7 Support automatisch mit dabei? |
Folgen Sie uns auf