08.01.2021 14:30 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 14.02.2025 Beiträge: 3552 Bewertung:
|
Hallo Martin Zimprich, mir ist kein Befehl ARef bekannt. Ist dies sicher ein Befehl und nicht ein Aufruf einer Funktion? Hier wären nähere Informationen erforderlich. Welche Programmiersprache (FUP, AWL, SCL, …) wird verwendet? Wird mit deutscher oder internationaler Mnemonik gearbeitet? Bei P#16000.0 handelt es sich um eine absolute Notation eines Parameters vom Typ POINTER. In diesem Fall ist es ein bereichsinterner Zeiger welcher auf Bit 0 in Byte 16000 zeigt. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf