13.02.2019 15:23 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Der Programm ist beim Compile im S7-Basic in Ordnung, aber beim Download tritt die Meldung auf dass beim Compile es ein Fehler gibt und dass dadurch die Download nicht gemacht wird. Es "geht" um die Netzwerke 8 und 10, sind sie nicht da dann wird die Download wirklich aus- gefuehrt ! DateianhangJMP_Label_1.pdf (82 Downloads) |
Folgen Sie uns auf