23.10.2014 15:22 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Schau Dir mal dieses Thema an. Im 5ten Beitrag sind Screenshots vom Webserver. https://www.automation.siemens.com/CH/tf/WW/de/Posts/114180 |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 23.10.2014 15:45Edit: Vergessenen Link eingefügt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.10.2014 15:40 | |
Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hallo 190B, könntest Du noch den Link angeben ? Gruß Gforce |
23.10.2014 15:50 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Oder dieses Thema... /tf/WW/de/Posts/116275#top |
23.10.2014 16:22 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Dann gehe mal auf diese Siemensseite, da ist ein Beispiel für die Kommunikation zwischen LOGO! und WinCC ab V11. Wenn Du die ZIP.Datei runtergeladen hast, kannst Du zwar ohne Software das WinCC-Projekt nicht öffnen. Aber die PDF.Datei gibt Dir schon mal Einblicke. http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx Außerdem kannst Du Dir auch noch die SET's ganz unten anschauen. Da ist auch viel Visualisierung dabei. |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 23.10.2014 16:22 |
|
Folgen Sie uns auf