28.10.2014 08:31 | |
Beigetreten: 28.02.2008 Letzter Bes: 12.01.2024 Beiträge: 23 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe das bei mir mir der 0BA7 so gelöst: Die LOGO wird alle 30 sec. über TCP/IP Port 10001 ausgelesen. Die Werte werden dann mit PHP/HTML weiter verarbeitet und visuell dargestellt. Ich habe einen WEB-Server laufen und auf diesem liegt die Internetseite. Es werden alle Werte- bzw. Schaltzuständeangezeigt und sollte die Heizung eine Störung haben, schickt sie mir weltweit E-Mails hinterher. Steuern oder Eingreifen von extern ist allerdings in dieser Version nicht möglich, bzw. bislang noch nicht realisiert. Gruß, AHERR2 DateianhangScreenshots.zip (84 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AHERR2 am: 28.10.2014 08:47Zuletzt bearbeitet von: AHERR2 am: 28.10.2014 08:45Zuletzt bearbeitet von: AHERR2 am: 28.10.2014 08:36 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf