10.03.2012 22:32 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Zum Thema Visualisieren gibt es aktuell schon einige Beiträge.... sieh mal weiter unten. |
10.03.2012 23:22 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
Hallo, es handelt sich um eine RC24 0BA3. |
11.03.2012 00:04 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
O.k. Das heißt, ich würde auch mit WinCC nicht weit kommen, oder? |
12.03.2012 17:01 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
O.k. Ich kenn mich mit WinCC nicht so aus. Kann ich dann als mein Panel auch einen PC verwenden? In dem Fall wohl über die Ethernetschnittstelle. |
Folgen Sie uns auf