16.07.2008 14:25 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412) |
Hallo, bei VM Ware V 5.5.1 build 19175 sehe ich es so. Viele Grüße J_Bell |
13.11.2009 10:37 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Frido, dein Problem liegt meiner Meinung nach an der Auflösung deiner VMWare. Diese lässt sich mit dem VM Ware Workstation ohne weiteres in den Settings ändern. Mit dem VMWare Player ist das ein bischen komplizierter. Hierfür muss man per hand die Konfigurationsdatei der Virtuellen Maschiene (mit Endung ".vmx") über den Editor anpassen. Wie genau der Eintrag in der .vmx Datei aussehen muss kann ich dir aber leider nicht sagen. Ich kann dir aber das VMware Forum http://vmware-forum.de/empfehlen. Viel Glück |
Folgen Sie uns auf