24.05.2021 10:55 | |
Beiträge: 41 Bewertung:
|
Hello! Nachdem ich mein Motorsteuerungsprogramm (wie hier diskutiert) auf einen "Vor-/Rückwärtszähler" umgestellt habe, möchte ich nun auch den aktuellen Zählerstand auf der Website (in AWS/Beanstalk deployt) anzeigen bzw. die Ein- und Aus-Werte ändern können. Das funktioniert nur leider noch nicht so ganz. Ich nehme an, das hat mit der Hexadezimalrepräsentation zu tun. Ich habe unter Extras > "Parameter-VM-Zuordnung", die Parameter vom Zähler (B004) wie folgt konfiguriert:
Dann unter Datei > Eigenschaften > Online-Einstellungen > "Einstellungen für Cloud-Datenübertragung":
In der AWS Console sehe ich beim Thing unter "Shadows" auch, dass sich der Wert ändert: Initial:
Nach 24 Sekunden auf:
Was ja soweit auch passt: 0x18 (hex) == 24 (dezimal)
In LWE habe ich ein "Analog Value" Feld welches dem IoT Thing zugewiesen ist.
Ich würde natürlich idealerweise gerne einen Dezimalwert anzeigen... ;-) |
Zuletzt bearbeitet von: rwbrt am: 05/24/2021 10:56:20Zuletzt bearbeitet von: rwbrt am: 05/24/2021 10:57:03 |
|
24.05.2021 10:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 29504 Bewertung:
|
Probiere es mal in Int (Integer). |
24.05.2021 11:00 | |
Beiträge: 41 Bewertung:
|
Du meinst im LWE? Dort habe ich folgendes zur Auswahl:
|
24.05.2021 11:12 | |
Beiträge: 41 Bewertung:
|
Super, das war's! Schön langsam schulde ich dir was! |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf