15.08.2012 20:36 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, versuche in meiner neuen Anlage zwei Bauteilezähler (Tages- und Gesamtstückzähler) zu programmieren, das ganze klappt soweit auch ganz gut. Mein Problem ist jetzt das bei verschiedenen Produkten entweder ein oder zwei Teile gleichzeitig gefertigt werden und ich nur einen Eingang zum Zählen verwenden kann (Arbeitshub). Denn Tagesstückzähler hab ich durch die Funktion Analoge Arithmetik gelöst, da die Tagesproduktion 32767 Teile nicht erreicht. Beim Gesamtstückzähler der Anlage funktioniert das ganze leider nicht, da bei 32767 schluss ist. Habe schon ein sehr gutes Demoprogramm gefunden mit dem ich den Zähler größer als 6-Stellen anzeigen lassen kann (siehe Anhang). Verwende eine 0BA6 Hat jemand eine gute Idee??? Vielen Dank DateianhangDEMO_7_stelliger_Zähler mit Selbstrückstellung auf 0.zip (92 Downloads) |
Folgen Sie uns auf