30.10.2015 05:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061) |
Das ist ein selbst gemachtes Problem.... In meinem Beispiel ist es doch schon gemacht wie es sein sollte, nur hatte ich zum Testen höhere Werte für die Parameter ON und OFF gesetzt. Beim Starten setzt du nicht den Startwert des Zählers zurück, sondern den Zählerstand und damit diesen auf den Startwert. Der Startwert ist ein eigener Parameter des Zählers, welchen du über die Blockeigenschaften des Zählers einstellen kannst. Wenn du die Zählrichtung nicht ändern willst, kannst du diesen Eingang des Zählers unbeschaltet lassen. Es ist nicht notwendig, diesen mit einem Low-Block zu belegen. Ich habe mal deine Schaltung angepasst, wie sie meiner Meinung nach der Aufgabenstellung entspricht. DateianhangFörderer2_V2.zip (70 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 30.10.2015 08:05:41 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.10.2015 09:32 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Für die Menüsteuerung habe ich Beispiel gesehen unter dem Link https://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx#Tipps%20+%20Tricks:%20Analogwertverarbeitung%20(Teilprogramme)%20 Wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es keine Möglichkeit die 17 Varianten jeweils als Parameter zu übergeben ist das so? Eine weitere Möglichkeit könnte sein, ist stelle 17 einzelne Programm zur Verfügung. |
Zuletzt bearbeitet von: Kostas5813 am: 30.10.2015 09:49:02 |
|
30.10.2015 13:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061) |
Ging doch schneller wie gedacht.
DateianhangFörderer2_V3.zip (62 Downloads) |
Folgen Sie uns auf