31.10.2015 10:16 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
oops, dieses Postinig habe ich gestern übersehen. Genau dass ist die Lösung für mein Fall. Auf dem Setup Screen sieht der Anwender 7,00 s und im Ablaufen Screen werden die 7,00 s auf 0,00 s in Hundertstel angezeigt. Eigentlich würde Zehntel reichen, das ist jedoch Egal. Perfekt. Nun mache ich mich an die Sache mit den einzelnen Screens pro Setup ran. Dankeschön. DateianhangFörderer2_V4.zip (94 Downloads) |
31.10.2015 10:20 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
... du bist zu schnell für mich. Ich muss mir das Video noch anschauen... |
31.10.2015 10:59 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Dank deines Videos konnte ich den zweiten Screen einwandfrei einbauen und funktioniert. Ich muss für eine Stunde unterbrechen und werde gleich nach die Screens fertigstellen. .... [Edit] Nun ist es fertig. In der Simulation funktioniert alles einwandfrei und ich konnte es zur Logo übertragen. So, jetzt kommen noch ein paar Verbesserungen. Z.b. darf es nicht vorkommen dass keiner der Endtaster I5+I6 nicht aktiv sind. Kann vorkommen bei Stromausfall. Beim Start muss Endtaster I6 anliegen ansonsten Motor drehen bis I6 anliegt. Herzlichen Dank für die großartige Hilfestellung. DateianhangFörderer2_V5.zip (82 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Kostas5813 am: 31.10.2015 15:36:40 |
|
31.10.2015 18:37 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Setzt muss ich nochmals um deine Hilfe bitten falls es deine Zeit erlaubt. Ich habe soeben bemerkt dass das Schaltprogram unten (Nicht das Menü) geringfügig falsch ist. Aktuell ist es so, ist der Endtaster 0° aktiv bei Start (I4) läuft der Timer1 sofort los. Das ist leider falsch. Nach dem Start muss der Ausgang Q2 geschaltet werden. Der Motor läuft an bis Endtaster 180° erreicht wurde, Q2 wird deaktiviert und jetzt erst darf der Timer1 loslaufen. Fall2: Wenn die Logo gestartet wurde und Endtaster 180° (I5) aktiv ist, wird der Ausgang Q2 aktiv und der Motor läuft los. Das sollte nicht sein. Anlaufmerker M8 dafür verwenden? Fall3: Wenn weder Endtaster 0° (I6) noch Endtaster 180° (I5) aktiv ist bei Start (I4) soll Ausgang (Q2) aktiviert werden bis (I6) aktiv wird. Fall4: wird der Starttaster länger als 2Sek. Gehalten während das Programm läuft, soll das Programm beendet werden und der Motor soll loslaufen bis Endtaster 0° erreicht wurde. Das Programm ist danach bereit für einen Neustart.
Ich habe jetzt ein paar Stunden gekämpft aber hoffnungslos gescheitert. Schade dass man die Abläufe nicht isoliert betrachten kann. Alles ist miteinander verkettet. Das macht es wirklich kompliziert. Ich frage mich gerade wie werden komplexe SPS Steuerungen umgesetzt mit hunderten von Aktören und sogar vernetzen Systemen. Wenn dieses Teil fertig ist, werde ich mich mit dem großen Beispiel welches aus drei Teilen besteht Gebäudeautomation hier im Forum unter Beispiele zu finden, beschäftigen. Ich möchte unbedingt dahinterkommen wie die Denkweise ist.
Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Schreibe mir eine PM. Dir noch eine schöne Zeit.
DateianhangFörderer2_V5.zip (77 Downloads) |
31.10.2015 23:35 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Ich hoffe du hast mich jetzt nicht missverstanden. Selbstverständlich mache ich dir überhaupt keinen Vorwurf, warum auch, die Schaltung hab ich aufgesetzt und nicht aufgepasst. Nun zur Beschreibung.
Der Getriebemotor dreht einen Teller welcher genau eine Nase hat. Die Nase drückt auf einem Endschalter der bei 0° positioniert ist. Der zweite Endschalter ist bei 180°. Der Getriebemotor dreht den Teller immer gegen Uhrzeigersinn.
Aus dieser Tatsache ergeben Sie genau drei Zustände:
Wird ein Endschalter aktiviert, bedeutet dies, der Motor bleibt stehen. Der Referenzpunkt ist immer Endschalter 0°.
-Beim Einschalten der Logo oder nach einem Stromausfall soll nur das letzte Setup aufgerufen werden falls möglich. Ansonsten gerne auch Setup 1. Es soll nichts weiter passieren.
-Immer beim Start wird überprüft ob Endschalter 0° aktiv ist. Ist das nicht der Fall, startet der Motor bis der Endschalter 0° aktiv wird. Kommt er vorher an den Endschalter 180° vorbei, bleibt er nicht stehen sondern fährt weiter bis zum Endschalter 0°. Wenn es einfacher ist, er bleibt bei jedem Endschalter stehen also auch bei 180° ist das völlig in Ordnung. Der Anwender muss erneut auf Start klicken.
Ab hier ist der Referenzpunkt angefahren und kann begonnen werden mit dem normalen Ablauf. Es ist also Endschalter 0° angefahren.
-Über F1 und F4 wird das Setup ausgewählt.
-Start wird aktiviert.
Ein Durchgang ist:
Mit Timer1 wird festgelegt wie lange der Teller verweilen soll bei 180° und Timer2 legt fest, wie lange der Teller bei 0° verweilen darf.
-Ende ist erreicht wenn die Anzahl der Durchgänge erreicht wurden. Somit ist bei Ende immer der Endschalter 180° aktiv.
Das ist die komplette Luxus mit Stern Anforderung.
DateianhangFörderer2_V5.zip (75 Downloads) |
02.11.2015 16:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 32811 Bewertung: (4060) |
Hallo Kostas, nachdem per PN die letzten Unklarheiten behoben worden sind, hoffe ich, dass nur alles im Programm berücksichtigt ist. DateianhangFörderer2_V8.zip (113 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.11.2015 17:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 32811 Bewertung: (4060) |
Hallo Kostas5813, vielen Dank für die Blumen. Du kannst dich jederzeit wieder melden.... |
Folgen Sie uns auf