25.09.2015 13:53 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Warum keine Wasseruhr mit S0 Schnittstelle wie diese 1L/imp |
25.09.2015 15:10 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Steht drüber Warmwasser und Kaltwasser |
25.09.2015 15:55 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Sowas dann noch in 1" AG (Aussengewinde)... 70° ist schon ausreichend, weil der Durchflußmesser im kälteren Zulauf sitzt. Wenn der Speicher unten 70° hat, sollte erstmal von dort entnommen werden... ohne Ofen. Habe da noch sowas gefunden: Sensor 1 / Sensor 2 Sollte mit den Impulsen ja funktionieren. Mehr wäre ja genauer, doch z.B. 44Imp/L ergeben so ein komisches Endergebnis im ml-Bereich. Wichtig ist halt , dass der Sensor auch bei sehr geringen Mengen anläuft. |
02.11.2015 18:59 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
So, habe nun eine Wasseruhr mit 2 Imp/Liter eingebaut. Hoffe der Ofen kann die Woche angeschlossen werden, dann kann's weiter gehen. Bei den Formeln hängt es noch etwas. |
08.08.2017 11:23 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 8067 Bewertung: (164) |
Neue Frage von WoKa wurde in ein separates Thema mit dem Titel Modernisierung der Heizungsanlage - wie Wärmeleistung ermitteln? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |