17.02.2023 10:33 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 1563 Bewertung:
|
Die Werte in der Konfiguration „Dynamik-Voreinstellung“ (Abbildung 1) des Technologieobjektes dienen als Vorbelegungswerte (Default) für die Dynamik bei Aufrufen von Motion Control-Anweisungen. Wenn an den Motion Control-Anweisungen keine Werte für die Dynamik vorgeben werden, sind diese mit dem Wert -1.0 vorbelegt (Abbildung 2). Dynamikwerte, die kleiner als 0.0 vorgegeben sind, werden automatisch durch die Vorbelegungswerte aus der Konfiguration ersetzt. Somit müssen keine Dynamikwerte eingetragen werden, wenn diese den Vorbelegungswerten entsprechen. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 02/17/2023 11:53:38Text angepasst |
|
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf