14.02.2022 09:42 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (11)
|
Hallo SIOS-Forum Community, Mittels des „PLCSIM Virtual Ethernet Adapters“ in S7-PLCSIM Advanced lassen sich externe Programme und Geräte anbinden, die über TCP/IP oder UDP kommunizieren. Damit lässt sich folgende Kommunikation auch ohne reale S7-1500 CPU testen:
Es kann dabei sowohl mit Software intern als auch extern über die Netzwerkkarte des PCs kommuniziert werden. Der PLCSIM Virtual Ethernet Adapter muss dazu vor dem Start der PLC-Instanz ausgewählt werden (1, siehe Screenshot). Dann lässt sich einstellen, ob die Kommunikation nur intern oder auch extern möglich sein soll (2). Hinweis: Mit PLCSIM Advanced können keine Bussysteme (PROFINET IO, PROFIBUS DP, Rückwandbus) simuliert werden. Weitere Informationen sind im Handbuch unter und im Anwendungsbeispiel „Erste Schritte mit S7-PLCSIM Advanced und Simulationstabellen“ unter zu finden. Hinweis: Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-FB-Allgemein-GER (MS) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/14/2022 13:14:23Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.10.2022 08:12 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (11)
|
Hallo Alex.P, Vielen Dank für die Frage. Um verteilte Anwendungen zu testen, lasse ich PLCSIM Advanced meistens innerhalb einer virtuellen Maschine (VMWare) laufen. Rein virtuelle Netzwerkadapter lassen sich dann auswählen und die Kommunikation zu PLCSIM Advanced mit einer anderen VM herstellen. Weitere Möglichkeiten zeigt der FAQ Was müssen Sie beachten, wenn Sie STEP 7 (TIA Portal) und PLCSIM Advanced in einer virtuellen Maschine betreiben? Ebenfalls interessant könnte der FAQ Wie viele PLC-Instanzen können Sie mit S7-PLCSIM Advanced auf einem ESXi CPU-Kern simulieren? sein. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-FB-Allgemein-GER (MS) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.02.2023 05:47 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (170) |
Neue Frage von Alex.P wurde in ein separates Thema mit dem Titel PLCSIM Virtual Ethernet Adapter gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf