25.08.2022 01:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 34147 Bewertung: (4254) |
Frage an die Moderation (siehe Überschrift). |
25.08.2022 10:15 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 4109 Bewertung: (195) |
Hallo ixo65, danke für die Nachfrage
Um Zuge der Umstellung erwarten wir eine funktionale Verbesserung. In den letzten Monaten war es immer wieder schwierig z.B. auf persönliche Nachrichten zu antworten da nicht mehr erkannt wurde, dass man eingeloggt ist. Dies sollte nun der Vergangenheit angehören. Bezüglich der angezeigten Zeit: Es ist korrekt. Wir zeigen nun als Zeitstempel UTC an und nicht mehr die für uns gewohnte ME(S)Z. Daher die Verschiebung um zwei Stunden. Auch für uns ist das noch ungewohnt. Für die Zukunft ist vorgesehen, dass an den Beiträgen ein relativer Zeiteintrag zu sehen ist. "Veröffentlich vor 10 Minuten", ... diese Umstellung wird aber noch eine Weile dauern. Ich freu mich auf weiteres Feedback Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
25.08.2022 19:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 34147 Bewertung: (4254) |
Hier ein Screenvideo, welches zeigt, dass der "Vorschlag"-Button nicht immer funktioniert.
DateianhangFehlfunktion Suggestion.zip (275 Downloads) |
26.08.2022 00:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 34147 Bewertung: (4254) |
Ebenso führt ein Klick auf den Usernamen im Beitrag zu keinem Erfolg. Man klickt auf den Usernamen und es sollte sich ein Info-Fenster öffnen. Wie im Anhang zu sehen, passiert nichts, außer dass es bei jedem Klick kurz aufblitzt. Das Selbe wie beim Button "Vorschlag". DateianhangNickname.zip (296 Downloads) |
26.08.2022 01:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 34147 Bewertung: (4254) |
Und Probleme mit den PNs sind auch noch immer vorhanden: Wollte bei einer erstellten PN einen weiteren Beitrag anfügen, ist aber nicht möglich. Siehe angehangenes Screenvideo. DateianhangPN.zip (274 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf