07.02.2024 11:22 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 1563 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, Voraussetzung zur Nutzung der SIMATIC Robot Library, die es ermöglicht herstellerunabhängig Roboter im TIA Portal zu programmieren, ist die Unterstützung von „Standard Robot Command Interface“ auf Seiten des Roboterherstellers. Das „Standard Robot Command Interface“ wurde von der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO) veröffentlicht. Es handelt sich hierbei um eine einheitliche Datenschnittstelle Zwischen SPS und Robotersteuerung. Das „Standard Robot Command Interface“ ist also eine Spezifikation, die den Kommunikationsmechanismus zwischen Robotersteuerung und SPS definiert. Es vereinheitlicht Definitionen und Roboterbefehle zwischen den unterschiedlichen Herstellern. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2024). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (JB) |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf