03.06.2018 22:14 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Ich habe ein beispiel fur sie gemacht. Es zahlt jede secunde die wert von die analog eingang und additieren das mit speicher. Das programm is nog nicht gans wie es sein soll. Es startet 1x vonselbst, zahlt 10 sec usw. aber das mussen sie selber machen. Note die max wert in ein mathematical function! etwas 32000. Viel einfacher is es als zie die puls ausgang von die promag nutste. Dateianhanganalogeteller.zip (126 Downloads) |
25.06.2018 10:06 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Neue Frage von mrbgang wurde in ein separates Thema mit dem Titel Kann man die Anzeige feiner justieren? gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf