24.08.2019 14:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 33108 Bewertung: (4087)
|
Hallo ms1958, mache ich dir fertig. |
24.08.2019 16:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 33108 Bewertung: (4087)
|
Hier die UDF. DateianhangXXX_Y.zip (47 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
24.08.2019 19:30 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 2199 Bewertung: (98) |
Hallo ixo65, Ressourcensparend programmiert - Hut Ab! mfG |
24.08.2019 21:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 33108 Bewertung: (4087)
|
Leider ist die obige UDF fehlerbehaftet. Und zwar in sofern, dass in der Simulation alles richtig funktioniert, aber in der realen LOGO!. Ist der Eingangswert genau 0, gibt die Simulation für XXX und Y jeweils 0 aus. In der LOGO! wird aber bei XXX dann -1 und bei Y dann -10 ausgegeben. Das Problem liegt an der Unterdrückung des Rundungsfehler. Es wird 5 vom Wert abgezogen, damit bei der Teilung durch 10 nicht schon bei z.B. Wert 111,5 auf die nächsthöhere Ganzzahl (112) gerundet wird. Das ist soweit auch in Ordnung, passt eben nur bei 0 nicht. Aus 0 wird nach Abzug -5, durch das Teilen mit 10 dann -1 für XXX und -10 für Y. Das habe ich dann durch die Abfrage, ob der Eingangswert genau 0 ist, mit einem Analog-MUX unterdrückt. Im Anhang sind: Im Web Editor habe ich das mit dem "-"-Vorzeichen wie folgt gelöst. DateianhangTest_mit UDF_XXX_Y.zip (56 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 08/24/2019 21:21:16Anhang |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
28.08.2019 20:49 | |
Beigetreten: 25.09.2007 Letzter Bes: 26.12.2023 Beiträge: 20 Bewertung: (1) |
Dateianhangscreenshots.zip (67 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ms1958 am: 08/28/2019 21:19:53Zuletzt bearbeitet von: ms1958 am: 08/28/2019 21:21:30Zuletzt bearbeitet von: ms1958 am: 08/28/2019 21:49:00Zuletzt bearbeitet von: ms1958 am: 08/28/2019 21:50:04Zuletzt bearbeitet von: ms1958 am: 08/29/2019 08:29:51Zuletzt bearbeitet von: ms1958 am: 08/29/2019 08:30:36 |
|
28.08.2019 20:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 33108 Bewertung: (4087)
|
Kannst du mal dein LWE-Projekt hochladen? |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 08/29/2019 04:43:12 |
|
29.08.2019 08:23 | |
Beigetreten: 25.09.2007 Letzter Bes: 26.12.2023 Beiträge: 20 Bewertung: (1) |
Hallo ixo65, auf den Seiten: LOGO-A, LOGO-B, LOGO-C sind die spielereien mit dem IFRAME. Hintergrundgrösse 1280x720 Pixel Auf "LOGO Iframe gross" (page_1) ist das Iframe Auf "LOGO Iframe klein" (page_2) ist das Iframe verlagert nach unten rechts Auf der "Startseite" (main) hab ich mal meine Anlage drum herum gelegt. Die analogwerte hab ich etwas eingefärbt (schwarz-gelb) mit Erst mal nur spielerei ;-) gruss ms1958 Dateianhang2019-08-29 _001_LWE_LOGO-001 _FUER_IXO65.zip (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ms1958 am: 08/29/2019 08:25:07Zuletzt bearbeitet von: ms1958 am: 08/29/2019 08:25:55Zuletzt bearbeitet von: ms1958 am: 09/04/2019 07:37:37 |
|