18.08.2021 14:12 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (68)
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Auch wenn der Text der betreffenden Upgrades hierzu keinen Hinweis enthält: es gelten die gleichen Upgrades wie für die Standard-Lizenzen. Die Upgrades unterscheiden sich demnach
jedoch nicht in der Frage Asia- oder nicht-Asia-Lizenz. Bei der Suche der Bestelldaten für die Upgrades in der Industry Mall darf der Filter für die Version nicht auf „WinCC ASIA“ gestellt werden da die Upgrades dann nicht aufgelistet werden. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/19/2021 07:25:54Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
12.12.2023 11:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 1310 Bewertung: (122)
|
Siehe auch:
|
Folgen Sie uns auf