18.05.2014 04:54 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 30.01.2025 Beiträge: 6859 Bewertung:
|
Als kleine Ergänzung: HD_Searching Patterns in DBs-Compare DBs und ein beispiel program Searching a pattern or a number OPN DB 200 LAR1 P#DBX 0.0 L 20 //load number of interations TST: T MW 10 L W [AR1,P#0.0] //16 bit integer L 5 ==I JC out +AR1 P#2.0 //2 bytes for an integer L MW 10 LOOP TST CLR = M 0.0 JU end out: SET = M 0.0 end: NOP 0 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.05.2014 14:25 | |
Beiträge: 37 Bewertung:
|
Hallo, danke für die Hilfe, hat gefunst. |
Folgen Sie uns auf