24.01.2010 12:38 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hallo Kann man Werte von Eingängen und Ausgängen, vorzugsweise von Analogen, auf einem 3 oder 4 stelligem LCD DIsplay als Zahl darstellen. Ich überlege ich in meiner Schaltung das sich umsetzen läßt, z B.: Zuluft Aussenluft, Sollwert und den Stellantrieb. Wie verknüpfe ich einen poti damit ich die Sollwerteinstellung darüber einstellen läßt anstelle über Taster? Für jede Idee bin ich dankbar. mfg wafter DateianhangZuluftregelung 5.zip (110 Downloads) |
24.01.2010 13:14 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo wafter, habe in meiner HZ-Regelung ein Schieberegister verwendet. Damit kann ich 8 Meldetexte einzeln anzeigen. Hab mal den Teil aus meiner Schaltung angehängt. Natürlich habe ich auch noch zusätzlicheMeldetexte (Störmeldung) die dann über die Prio vorrang haben. Gruß Tom DateianhangLogo.zip (104 Downloads) |
24.01.2010 17:09 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hallo kolbtom DateianhangZuluftregelung 6.zip (86 Downloads) |
24.01.2010 19:11 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hallo Hab da mal eine Schaltung zusammengestellt, das sollte doch funktionieren am Objekt. Über Feedback wäre ich dankbar. gruß wafter DateianhangZuluftregelung 6.zip (100 Downloads) |
25.01.2010 11:36 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo wafter, hab mir Deine Zuluft-Regelung angesehen, einen Fehler konnte ich nicht finden. Deine PI-Regelung musst Du selbst einstellen und kontrollieren. Du hast nach einer Möglichkeit mit zwei Poti´s gefragt. Hab mal eine Schaltung entworfen, die den zuletzt "bewegten" Poti aktiv schaltet. Vielleicht hilft Dir dieser Lösungsansatz (abhängig von Deiner Hardware) weiter. Gruß Tom DateianhangLogo.zip (94 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |