20.07.2007 09:54 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo Herr Neugebauer! Ich hab nach etwas suchen etwas sehr brauchbares gefunden. Allerdings muß die Dokumentation bestellt werden und kann nicht heruntergeladen werden. Für WF723: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18654376 Für COM723: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4206177 in diesem Link für die COM723 stehen im mittleren Teil die Telefonnummern für Kundenfragen. Ich hoffe Ihnen weitergeholfen zu haben. Grüße Dr.Stealth P.S.: Hier auch noch mal ein Link, indem alle Baugruppen dieser Typerreihe aufgeführt sind, die nicht mehr in Serie Hergestellt werden. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17203940 |
Zuletzt bearbeitet von: Dr.Stealth am: 20.07.2007 10:19 |
|
16.01.2008 15:02 | |
Beigetreten: 16.01.2008 Letzter Bes: 16.01.2008 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, Binebenfalls sehr am Handbuch interessiert. Wenn möglich, bitte um Zusendung per eMail. Vielen Dank. Leo.hoertnagel@siemens.com |
20.01.2008 19:32 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Benötige das Handbuch so schnell wie möglich! istollenwerk@web.de Danke in vorraus MfG |
Folgen Sie uns auf