05.09.2019 22:30 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Wie bekomme ich am AM2 die Ausgangsspannung? Hallo zusammen Ich habe einen logo 6ED1052-1MD08-0BA0 und einen AM2 6ED1055-1MA00-0BA2 Hiermit möchte ich einen Wickelmotor mit Meter Zähler basteln. Das Programm habe ich soweit hinbekommen was noch nicht ganz fedrig ist (bestimmt geht es besser) Mein Problem liegt aber das ich beim Ausgang Spannung am AM2 nichts raus bekomme an den Klemmen von(U1+/M1) kann ich mit den Multimeter nichts messen. Am Analog MUX habe ich die Werte mit 100 und 200 definiert An AM2 leuchtet die Diode Grün Wo kann ich den analog Ausgang AQ1 einen Hinweis geben das es am Ausgang (U1+/M1) die Spannung ausgegeben wird? Für den Anlaufspannung bis 10% die vorgegebene Kabellänge soll es mit 1 Volt angesteuert werden Von 10%-90% soll es mit 2 Volt angesteuert werden und die letzten 10% soll es wieder mit 1 Volt angesteuert werden. Über eine tip würde ich mich sehr freuen😊 DateianhangWickler mit Meterzähler.zip (27 Downloads) |
06.09.2019 21:43 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Danke für die schnelle Antwort Ja jetzt habe ich es auch gesehen das der AM2 nur Eingänge hat und keine Ausgang. Werde jetzt den AM2 AQ besorgen. |
Folgen Sie uns auf