15.10.2020 14:12 | |
Beigetreten: 22.01.2019 Letzter Bes: 13.03.2023 Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen, wie genau die interne Uhr einer 0BA8 arbeitet? Welche Abweichung gibt es pro Tag oder Woche? Ganggenauigkeit? Ist es möglich die abgelaufene Zeit im „CountDown_Zähler_V2.zip remanent zu speichern? Ich habe die
Idee, den Timer manuell über einen Taster zu starten, am Abend stoppt mir eine
Zeitschaltuhr den Timer, bevor der Strom abgestellt wird am Morgen startet sie den
Timer wieder (natürlich erst nach dem Einschalten des Stromes). Das Wochenende ist
genauso stromlos. Die Zeitschaltuhr soll mir auch im Laufe eines Tages genau
definierte Unterbrechungen machen. Soweit die Idee, dazu würde ich den „CountDown_Zähler_V2.zip nehmen und daran basteln. Gruß ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/16/2020 07:36:16Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.10.2020 16:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.04.2023 Beiträge: 29566 Bewertung:
|
Mit der Version sollte es funktionieren.
DateianhangCountDown_Zähler_V3_0BA8.Standard.zip (33 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf