19.03.2024 11:19 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 240 Bewertung: (25) |
Hallo, ich versuche vergebens, die Meldung "Die Verbindung ist nicht sicher" im Browser (WebClient) abzuschalten. - Webclient in Chrome auf meinem Rechner Was muss ich hier machen? Welches Zertifikat von wo nach wo bewegen/installieren? Browsereinstellungen in Chrome? Danke für die Hilfe ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/20/2024 10:15:16Neue Überschrift nach Splitten |
|
26.03.2024 09:07 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 02.12.2024 Beiträge: 14294 Bewertung: (1783)
|
Hallo Jonny9 Du musst auf dem Engineering System im Unified Certificate Manager das Panel anlegen als Gerät und ein Webserver zertifikat anlegen. dann exportieren und im Panel im Certificate Manager importieren, dann kannst du beim nächsten Client Zugriff das Zertifikat herunterladen und installieren (je nach Browser unterchieldlich) https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109806850 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf