03.09.2017 16:53 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 50 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Hab mal eine neue Steuerung die könnte auch gehen. im Anhang Vergessen Ausgänge 19 und 20 werden für Beleuchtung genutzt Vorschläge zur Verbesserung erbeten. Gruß Bernd ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangJalousien3.zip (82 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 03.09.2017 17:04:02Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 06.09.2017 08:47:11Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.09.2017 17:16 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 50 Bewertung: (0) |
Kannst du mal ein Beispiel senden |
03.09.2017 17:31 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 50 Bewertung: (0) |
Entschuldigung hab ich nicht gesagt, der Bewegungsmelder ist ein Schalter. den musste ich zum Taster machen |
03.09.2017 17:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 32628 Bewertung: (4044)
|
Darf man fragen warum du aus dem Schalter einen Taster machst? |
03.09.2017 18:01 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 50 Bewertung: (0) |
Gute frage da hab ich wohl einen Gedankenfehler drin |
03.09.2017 18:11 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 50 Bewertung: (0) |
So sieht es wohl besser aus
DateianhangJalousien3.zip (63 Downloads) |
03.09.2017 18:20 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 50 Bewertung: (0) |
Richtig aber ich möchte zu dem Bewegungsmelder noch einen Taster einbringen, aber wie
|
Folgen Sie uns auf