11.02.2020 08:30 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ist zwar schon ein bissel her, aber hier mal eine Frage: Wie kann man denn einen neuen Button erstellen mit eigenem Stil? Also ich bin ein wenig Expression Blend-verwöhnt, daher suche ich eine Möglichkeit, solch einen Button auch hier zu integrieren und zu benutzen. Die hauseigenen Stile und Designs sind ja doch eher Oldscool und nicht wirklich schön. Mit "Stile" oder "Designs" kann man ja nicht so viel anfangen. Ach so: ich arbeite sowohl mit TIA-Portal V13 und WinCC Prof und Advanced V13 als auch mit TIA-Portal V15.1 und WinCC Prof V15.1 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: ThStr am: 02/11/2020 08:31:27Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/11/2020 13:00:34Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf