09.04.2019 19:03 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hi zusammen ich hätte ein DruckSensor der bei 0,5V 0psi und bei 4,5V 5psi hat Wie müsste der „Eingang“ eingestellt werden??? Die idee ist das der Drucksensor eine Wassersäule von 1000Liter erfässt also 0,5V <100Liter und bei 4,5V 3447,38Liter kann mir jemand bitte weiterhelfen? danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10.04.2019 07:22:41Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.04.2019 19:16 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Besser wäre es dass die logo bei 0,5v 0 l anzeigen sollte ist aber ein 0-10v eingang |
09.04.2019 19:30 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Die Nachkommastelle benötige ich nicht Rechne ich Richtig das er rechnerisch bei 10V dann 7660,... hätte? |
09.04.2019 19:36 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Naja es ist doch so dass ich min und max für den bereich 0-10v einstellen muss oder habe ich da ein Denkfehler??? |
09.04.2019 19:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 29503 Bewertung:
|
Ich bin schon dabei, dir ein Beispiel zu erstellen. Habe bitte ein bisschen Geduld. |
09.04.2019 19:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 29503 Bewertung:
|
Hier ist das Beispiel. Mit Begrenzung für min und max in der Anzeige. 0,5 V und kleiner werden als 0 Liter angezeigt, 4,5V oder mehr als 3347 Liter. DateianhangFüllstand_0BA8.Standard.zip (43 Downloads) |
Folgen Sie uns auf