15.02.2010 14:40 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Hallo Peace7117, deine gewünschte Routingeinstellung wird erst ab WCF 2008 unterstützt (siehe Punkt 3.2): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32235096 Interessant ist dabei auch dieser Punkt: "Der Transfer über Routing auf PC-basierte Bediengeräte mit aktiviertem Stationmanager ist nicht möglich." Allerdings hängt bei dir ein CP5611 dazwischen (MICROBOC CP 5611), und der ist laut diesem FAQ nicht Routingfähig: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/584459 Falls du dich für eine routingfähige CPU als Gateway entscheiden würdest, dann sollte es meiner Meinung nach keine Probleme geben. Am Ziel-PC würde ich dann den "RT Loader" verwenden (siehe "Einstellung Runtime Loader"): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32813726 |
mfG / Best regards |
|