18.01.2017 08:59 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 24.01.2023 Beiträge: 1725 Bewertung:
|
Hi Phredo, Öffne in Deinem Projekt den Editor für die HMI-Meldungen. Wähle die Lasche Systemmeldungen. Danach wirst Du gefragt ob Du die Systemmeldungen importieren möchtest. Bestätige mit ja. Die Systemmeldungen werden nun importieret. Die Meldungen für den Manuelen Login und Logout haben die ID 1008003 und 1008005 Siehe Hardcopy Mdf schufri DateianhangSystemmeldungen.zip (128 Downloads) |
18.01.2017 12:16 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo, ja das ist soweit richtig. Ich habe einen Alarmcontrol ersellt und unter Typ Langzeitarchive ausgewählt und unter Meldeklassen habe ich auch den Haken gesetzt für Archivierung der Systemmeldungen gesetzt. Trotzdem werden diese nicht angezeigt. DateianhangDesktop.zip (65 Downloads) |
18.01.2017 13:54 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo, fehler gefunden! Im Meldefilter war der haken bei Systemmeldungen nicht gesetzt...manchmal ist es doch so einfach! Vielen Dank für die Unterstützung |
Folgen Sie uns auf