19.02.2015 09:56 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Ninja, wenn du beim Grenzwert auf das Feld mit dem Text "Const" klickst, sollte ein Dialog aufgehen, bei dem man "HMI-Variable" wählen kann. Gruss Frink |
19.02.2015 13:03 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
Gibt e svllt ein Script welches du als Beispiel zur Verfügung stellen könntest? |
Folgen Sie uns auf