14.11.2016 13:25 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 24.01.2023 Beiträge: 1725 Bewertung:
|
Hi, Mit der Tabellenanzeige (WinCC Online Table Control) kannst Du deine 3 Werte in Tabellenform mit Scroll Balken und Aufwärts, Abwärts darstellen. Ein Demoprojekt für WinCC Runtime Prof. V13 Sp1 findest Du unter folgendem Link: Demo-Projekt für WinCC Runtime Professional V13 SP1 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109478972 Problem 2: Hier must die mit einem Skrip arbeiten. An dem E/A Feld unter Ereignisse -> Klicken das Skript einbauen. Bei dem E/A Feld ist meisten eine Variablen angebunden. D.h. bei klick auf erste E/A Feld liest Du die Variable z.B. mit GetTag.. und schreibst die Variable auf die Variable die an dem 2 E/A Feld angebunden ist z.B. mit SetTag Mfg. schufri |
Folgen Sie uns auf