03.07.2012 10:37 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Hier ist ein FAQ für WinCC flexible funktioniert bei der WinCC Runtime Advanced auch. Du kannst das Projekt von deinem Projektierungscomputer auf den PC mit der Runtime übertragen, wie bei einem Panel. Am Runtime PC muss der WinCC Runtime Loader gestartet sein. Welche Einstellungen sind am RT Loader vorzunehmen, um eine WinCC flexible Runtime Datei vom Projektierungsrechner zu einem Visualisierungs-PC übertragen zu werden? ghgj Wie kann eine WinCC (TIA Portal) Projektierung über Ethernet auf ein Bediengerät übertragen werden? Tweety |