12.02.2016 08:55 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Guten Tag zusammen. Ich habe gleiches Problem wie dieses Forum behandelt. Ich möchte gerne eine DWG oder auch DXF Datei aus AutoCAD als Vektorgraphik in Siemens übertragen. Ihr schreibt, dass als .wmf - Datei keinerlei Verpixelungen auftreten. Dies ist aber leider bei mir nicht der Fall. (Runtime Eigenschaften des HMI auf eine Bildschirmauflösung von 1920x1080 Pixel)
1. Export Befehl bei AutoCAD und dann unter gewünschten Pfad als .wmf-Datei ablegen, wenn alle Objekte ausgewählt sind 2. TIA Portal V13 geöffnet und unter Werkzeuge --> Graphik --> eigene Grafikordner die Datei auf die Oberfläche gezogen
Vielen dank im Voraus, gruß ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 12.02.2016 14:51:06Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf