Industry Online Support
Technical Forum
24.03.2014 12:13 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, bei mir lässt sich die V13 Prof. nicht installieren. Ich hatte vorher V12 Prof. auf meinem Rechner, welches ich auch deinstalliert habe. Trotzdem kommt die Meldung (siehe Anhang, dass ich es nicht parallel zu der aktuell installiert Version von WinCC Prof. installieren kann. Auch der Hinweis 9 aus dem FAQ 50204569 "STEP 7 (TIA Portal) installieren" den entsprechenden Registry Eintrag zu ändern brachte keinen Erfolg. Hat jemand einen Tip? Vielen Dank im Voraus. DateianhangWinCC_Setup_Failure.pdf (113 Downloads) |
Folgen Sie uns auf