20.04.2016 21:18 | |
Beigetreten: 25.10.2014 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Es ist die LOGO 8 |
20.04.2016 21:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.05.2024 Beiträge: 33106 Bewertung: (4087) |
Na dann ist doch 0-10V kein Thema. |
21.04.2016 20:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.05.2024 Beiträge: 33106 Bewertung: (4087) |
So könnte beispielsweise ein Programm für einen Windsensor mit digitalem Ausgang aussehen. Es soll keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern nur die Richtung aufzeigen. Auch wenn eine Logo ohne Display geplant ist, trotzdem ein Meldetext (wenigstens für die Simulation). DateianhangWindmesser.zip (112 Downloads) |
25.04.2016 16:48 | |
Beiträge: 136 Bewertung: (3) |
0-10 Volt oder 4-20 mA gehen ohne Messumformer am Standarteingang der Logo 12/24 |
Zuletzt bearbeitet von: Penzberger am: 25.04.2016 16:49:02 |
|
Folgen Sie uns auf