17.06.2022 11:06 | |
Beigetreten: 12.05.2021 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, wir haben das selbe bzw. ein ähnliches Problem. Verwendet wird das TIA Portal V17 und eine S7 1500 | 1513-1 PN | 6ES7513-1AL00- 0AB0. Die Baugruppe lautet TM WP321 ST | 7MH4138-6AA00-0BA0. Die Fehlerbehebung der Vorgänger ist für uns leider nicht durchführbar, da wir nicht wissen wo man die Versionsnummer des Bausteins einstellen kann. Wenn wir den Baustein des vorgefertigten Siemens-Programms (202112_WP321_S7-1511_DR_V4.8_KTP700_DE_EN_FR_ES_IT_TIA_V17) übersetzen oder laden wollen, kommt folgende Fehlermeldung: "WP321DR (FB321),Der Baustein kann nur mit gültigem Passwort übersetzt werden. Die Projekteinstellung (Projekt > Eigenschaften > Schutz) zur Unterstützung der Simulation kann nicht auf diesen Baustein angewandt werden, da er nicht editierbar ist." Im Anhang befindest sich ein Screenshot. Vielen Dank ;) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: G2FST am: 06/17/2022 11:07:26Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 06/17/2022 14:07:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
17.06.2022 14:08 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 1047 Bewertung:
|
Closed, cause question posted twice. The second thread with the subject [WP321DR | Der Baustein kann nur mit gültigem Passwort übersetzt werden ] is published within the conference [Industrie Software allgemein]. Best regards The Helping Hand
|
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf