07.07.2012 12:37 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! So in etwa? Erstellt mit V7 der Logosoft! Das mit dem Zeitglied habe ich noch nicht verstanden! Willst du die Zähler innerhalb von 120 s zählen lassen und so einen Mittelwert über 120s ermitteln? Den Wert von B006 kannst du über die Verweisfunktion in alle Zeitglieder einsetzen. DateianhangZählersumme.zip (166 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 07.07.2012 12:39 |
|
08.07.2012 10:20 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! So besser!? Ich habe noch ein Reset eingefügt, um das ganze zu stopen und im Meldetext wird die Restlaufzeit angezeigt. Die Analogkomperatoren an den Arithmetikbausteinen dienen nur dem Abschluß dieser und haben mit dem eigentlichen Progi nix zu tun. Fehlt der Abschluß, läßt sich das Progi aber nicht auf die Logo übertragen. DateianhangZählersumme 2.zip (138 Downloads) |
08.07.2012 17:47 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe dir jetz noch die Gesamtzeit und die abgelaufene Zeit in die Anzeige eingefügt. Mit dem Zähler der runtergezählt werden soll, kann ich immer noch nix anfangen! DateianhangZählersumme 3.zip (107 Downloads) |