16.03.2015 21:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32988 Bewertung: (4076) |
Korrekte Feststellung. Ist nun mal so, die Zähler der Logo zählen nur im positiven Bereich. |
17.03.2015 22:08 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hier würde das gepostete Programm Aufschluß geben! |
18.03.2015 20:23 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Im Anhang mal eine Minimalvariante nach deiner Beschreibung. Über I1 werden beide Zähler hochgezählt. Der zweite Zähler hat beide Schaltwerte bei 10 und am Ausgang einen Merker. Dieser führt das 1-Signal bei erreichen des Wertes 10 auf den R-Eingang zurück und setzt den Zähler auf 0 zurück. Wichtig dafür ist der gleiche Wert bei Ein und Aus im Zählerbaustein. Der Resetimpuls kann dann zur Eventauslösung genutzt werden. DateianhangEventzähler.zip (101 Downloads) |
18.03.2015 20:50 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, jetzt wie angedroht mein Pogramm. vielen dank an Motmonti, genau so habe ich es gemacht. Das Problem wenn man mehr als 10 Stellen rückwärts zählt findet man den vollen 10er nicht wieder. Das ist wirklich gut, es veranschaulicht mein Problem besser und einfacher als es mein Anhang kann. Aber so oder so, ich habe keine Idee mehr gescheige ein Lösung DateianhangZählerproblem.zip (115 Downloads) |
18.03.2015 21:14 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
So, ich habe das Pogramm von Motmonti mal etwas geändert.
alles kein Problem. Wenn ich aber soweit herunterzähle das der Eventzähler unter Null geht sind meine Events danach nicht mehr auf dem vollen 10er. DateianhangEventzähler II.zip (76 Downloads) |
18.03.2015 21:22 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo Ixo65 hast recht, die Dinger müssen da raus, wenn ich das Beispiel von Motmonti sehe was ich überhaupt nicht wozu die gut sein sollen. |
18.03.2015 21:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32988 Bewertung: (4076) |
Mal 'ne ganz dumme Frage: Welchen Zweck erfüllt denn dieser Eventzähler? |