08.06.2015 19:18 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Im Anhang mal ein Beispiel wie du den Zählern Werte vorgeben kannst. Ich habe bewusst auf Bausteinabschlüsse und Verriegelungen verzichtet, um das Prinzip sichbarer zu halten. Über I1 und I2 werden die Richtungsbefehle gegeben. Damit wird gleichzeitig ein Impulsgeber aktiviert, welcher zwei VR-Zähler ansteuert. Diese dienen zur Positionierung der Rolladen. Die Position wird im Beispiel über einen Analogwert vorgegeben. Nachteil ist hier, das eine Eingabe der Position auch erforderlich ist, wenn komplett auf o. zugefahren werden soll. Entfernt man B008, stopt die Zufahrt an der gewünschten Position. Für eine komplette Zufahrt muß man dann eine Umschaltung der Sollwerte über Analog-Mux programmieren. DateianhangRolladen Wertvorgabe.zip (55 Downloads) |
08.06.2015 20:43 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
..
Mit der Zweizählerlösung wäre das möglich. Die anzufahrende Position mußt du dann über einen Soll/Istvergleich der Analogwerte erledigen! Im Anhang mal ein weiterer Vorschlag dazu. Den Impulsgeber kannst du auch durch Impulse von deinem Sensor ersetzen. Die beiden V/R-Zähler kannst du über deine Endlagenschalter reseten und hast somit immer eine genaue Anzeige der Positionen am Ende. DateianhangRolladen Wertvorgabe2.zip (38 Downloads) |
08.06.2015 22:15 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Dann muss ich aber auf meinem Display beide Zähler anzeigen lassen oder ? |
Folgen Sie uns auf