07.06.2022 14:13 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 313 Bewertung: (33) |
Hallo patrik87 Zur ersten Frage, wie macht man die zweite Seite? -> siehe Anhang Zweite Frage:
Achtung! Beim Einfügen werden manche Parameter der Bausteine nicht mitgenommen. Du musst also die Bausteine mit Parametern überprüfen und gegebenenfalls die Parameter von Hand nachtragen. Bei den Meldetexten werden die Zähler nicht mitgenommen, sie müssen alle Händisch nachgetragen (Parameter Einfügen) werden. Hier musst du ganz besonders auf die richtige Zuordnung der Zähler-Inhalte in den Meldungen achten. Also mit kopieren allein ist es nicht getan, es muss schon noch Arbeit und Konzentration investiert werden. Gruß, Quirin DateianhangLogosoft-Seiten_erzeugen.pdf (231 Downloads) |
09.06.2022 13:50 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 313 Bewertung: (33) |
Doch es funktioniert du hast wohl einiges nicht richtig verstanden. Sieh dir den Anhang an dann macht es wahrscheinlich KLICK . DateianhangZähler anzeigen (1).zip (184 Downloads) |
09.06.2022 19:46 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 313 Bewertung: (33) |
Hallo Patrik87 Hier ist ein Beispiel bei den du keine Startwerte brauchst. Mit den Cursortasten der LOGO kannst du die Zähler ganze kWh, zu jeder Zeit korrigieren. Bei Stromausfall bleiben die Werte erhalten. Allerdings währe ein Kopieren deines vorhandenen Programmes in dieses wahrscheinlich der einfachere Weg, als umgekehrt. DateianhangZähler mit Korrektur.zip (208 Downloads) |
Folgen Sie uns auf