28.01.2015 17:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.07.2024 Beiträge: 33423 Bewertung:
|
Verstehe zwar den Sinn und Hintergrund nicht, aber wenn du damit leben kannst. |
28.01.2015 21:19 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, also ihr solltet mal die SUCHE (rechts oben) bemühen, dann erhaltet ihr auch kompetente Antworten bzw. Infos !!! Suche mit "0BA7 Stoppuhr Logo" führt insbesondere auf folgenden Beitrag (u. a. mit Angaben zum Zählbereich des Blocks Stoppuhr): 0BA7 - Hinweise zum Block "Stoppuhr" UND Langzeitstoppuhr mit 0,01 s Auflösung Suche mit "Betriebsstundenzähler Logo" listet diverse Beiträge auf, in denen entsprechende Infos und Beispiele angegeben sind. Suche mit "Stoppuhr Logo" führt insbesondere auf folgenden Beitrag Hinweise zu Zeiterfassung, Stoppuhr, Timer, ASTRO-Uhr und mehr! der verschiedene Schaltungen und Hinweise zur Zeitmessung etc. aus dem Forum zusammenträgt. Für deine Aufgabenstellung sind insbesondere auch die Schaltungen von Interesse, die die Funktionalität eines Betriebsstundenzählers per Schaltung nachbilden und erweitern... MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 30.01.2015 20:01Link korrigiert... ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf