28.09.2021 18:04 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 19.03.2023 Beiträge: 200 Bewertung:
|
Hallo LOGO! – Freunde In machen Fälle muss man bei jedem Arbeitsgang einen Wert (Zahl) neu eingeben. Zum Beispiel bei Ablänge-Vorrichtungen. Da kann die Eingabe über Cursor-Tasten (alle paar Minuten) an der LOGO oder am Textdisplay lästig sein. Man wünscht sich für solche Fälle ein Eingabemöglichkeit über eine Nummerntastatur. Dies ist jedoch nicht so einfach zu machen. Deshalb habe eine UDF „NummernTasten-DiodenCodiert.lma“ für den Zahlenbereich 0-9999 geschrieben. Vorneweg, es ist eine Nummerntastatur mit 1/12 Anschlüssen gemeint. Dafür bedarf es einer (Vor)Codierung mittels eines Diodengatters. (Schaltplan ist beigefügt). Es werden dadurch an der LOGO nur vier Eingänge benötigt. Ein 4/3 Nummerntastenblock ist mit der LOGO nur sehr schwer zu realisieren. Er würde noch drei Ausgänge zusätzlich benötigen und ein komplexer Multiplexervorgang müsste programmiert werden. (Mit der LOGO ist das kaum zu machen). Darum Lötkolben an, und ein Diodengatter basteln! Das beigefügte Programm simuliert das Gatter, somit kann man die Funktion testen. Der reale Aufbau wird ebenfalls im Programm dargestellt, kann aber nicht getestet werden. (Darum beide Darstellungen). Vielleicht kann der Eine, oder Andere mit meiner Hilfe ein Problem lösen. Mit freundlichen Grüßen, Quirin DateianhangNummerntastatur.zip (65 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
29.09.2021 09:30 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.03.2023 Beiträge: 1233 Bewertung:
|
eine andere Variante mit Widerständen: |
29.09.2021 20:11 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 19.03.2023 Beiträge: 690 Bewertung:
|
@Quirin, im SPS-Forum war neulich eine ähnliche Frage für ein Code-Schloss-Tastatur. DateianhangNummernTasten-DiodenCodiert V2.zip (40 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf