07.02.2018 16:06 | |
Beigetreten: 27.06.2014 Letzter Bes: 12.11.2022 Beiträge: 228 Bewertung:
|
Hy, ich komme auf keinen grünen Zweig. Ich möchte in einer Schrittkette die Zeit für die einzelnen Schritte anzeigen. Mit dem neuen Schritt soll dann wieder die Zeit vom aktuellen Schritt angezeigt werden. Habe schon einiges mit Flanken usw versucht, aber komme nicht auf die Lösung. Hat jemand eine Idee für mich ? Gruss Frank DateianhangSchrittkette Zähler_Time.zip (42 Downloads) |
07.02.2018 18:11 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 23.03.2023 Beiträge: 691 Bewertung:
|
Du hast verstanden, dass Du bei dieser Variante dann für jeden Schritt einen Timer, alle 3 Schritte ein ODER und eine Flanke für den Reset benötigst? Das übt! Zum Vergleich: DateianhangSchrittkette Zähler_Time.zip (40 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf