30.03.2020 17:31 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Danke für Eure Meldungen. So sieht es aus. Mit dem Tipp von Ixo habe ich 2 speicherndes Einschaltverzögerungen eingefügt, die als Resets die beiden Endschalter nehmen und mit deren Ausgang der Motor angesteuert werden kann. Es ist nicht viel, was ich habe ... im zip seht Ihr eine Verriegelung der beiden Eingänge I1 und I2, 2 Anzeigen, das war es. DateianhangAutoTestAnlage.zip (44 Downloads) |
30.03.2020 22:13 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hallo Ich habe das umgeetzt fast ganz wie du vorgeschlagen hast. I2 brauche ich für eine Erweiterung des Programms später. Die Anzeige auf dem Display erscheint nur kurz in der Simulation. Was ist dafür der Grund? Ich hätte gerne eine dauerhafte Anzeige, auf der die abgeschlossenen Schritte mit OK kommentiert werden, bzw. mit der gemessenen Zeit. Danke. DateianhangAutoTestAnlage.zip (37 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: dsn11 am: 03/30/2020 22:13:33 |
|
Folgen Sie uns auf