13.01.2017 18:28 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ich habe mal nur einen Ansatz programmiert und das mit Bh-Zähler, da die sich besser in hh:mm darstellen lassen. Im Logbaustein werden die Aktivitäten an den dem Mitarbeiter zugeordneten Eingang mit Datum und Uhrzeit registriert. Die Bh-Zähler werden zwar auch mit erfasst, aber das wäre nicht unbedingt nötig, da sich die Arbeitszeit später im Excel ausrechnen lassen sollte. Alles in allem denke ich das es mit der Logo nicht wirklich sinnvoll realisiert werden kann. Es wäre ein Funkuhrmodul nötig, um die Genauigkeit zu garantieren und was ist, wenn die Logo mal nicht so aufzeichnet wie sie soll? Bei einer Maschine bekommt man die Fehlreaktion mit, aber bei der Zeitnahme nicht zwingend!DateianhangStechuhr.zip (88 Downloads) |
17.01.2017 21:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 33100 Bewertung: (4085)
|
Genauuuu.... |