29.10.2017 14:03 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo Ich habe mich gerade in diesem Forum angemeldet, weil ich ziemlich genau in derselben Situation wie der Thread-Starter Seadweller bin. Deshalb habe ich mir erlaubt, mich diesem Thread anzuschliessen. Hoffe, dass das so OK ist. Also keine grosse Ahnung von einer Logo programmieren. Komme aus dem IT-Support und logisches und vernetztes Denken ist meiner Meinung nach vorhanden. (Bitte korrigert, wenn dem nicht so sein sollte...) Ich habe letztens festgestellt, dass meine Aussenbeleuchtung nicht mehr ausschaltet. Nachdem ich alles mögliche versucht und verstellt habe, habe ich das Programm gelöscht. Nun habe ich mich über Videos und die Anleitung der Logo 230RC (6ED1 052-1FB00-0BA3) schlau gemacht. Als erstes habe ich nun das 1. Programmierbeispiel über die Logo programmiert. Lichtschalter I1 oder I2 drücken = Q1 (Aussenbeleuchtung) geht an. Nun das 2. Programmierbeispiel programmiert mit zusätzlicher Ausschaltverzögerung von 5s. Das Einschalten funktioniert einwandfrei (man hört das Relais klicken). Nur das Ausschalten nach 5s erfolgt nicht. Erst wenn ich das Programm in der Logo stoppe, hört man den Ausschaltklick des Relais. Kann es sein, dass meine Logo was die Zeitfunktionen angeht, einen Schuss hat? Kann ich das irgendwie testen? Die Einschaltverzögerung hingegen funktioniert einwandfrei. Gruss Jürg ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Schletzer am: 29.10.2017 14:30:31Zuletzt bearbeitet von: Schletzer am: 29.10.2017 17:27:03Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 30.10.2017 08:16:50Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.10.2017 16:47 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Gemäss meinem 1. Post handelt es sich um die folgende Logo: Logo 230RC (6ED1 052-1FB00-DBA3) |
29.10.2017 19:27 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Den Zustand der Ein und Ausgänge kann man auf dem Display anzeigen. Man muss nur nach rechts oder links blättern, wenn man das Startbild (Uhrzeit und Datum sieht Ansonsten so ein programmierkabel bekommt man heut für Kleingeld https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=logo+kabel&_sacat=0 und auch die Software ist nicht teuer und auch ältere Versionen lassen sich upgraden kostenlos https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=logo+kabel&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=logosoft&_sacat=0 Allerdings ist die 3er Logo schon ziemlich alt. Neuere Logos erlauben auch Onlinekontrolle des Programms. Das kann die 3er noch nicht. |
30.10.2017 22:45 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo Ich danke euch allen recht herzlich für eure Inputs. Ich konnte heute im Geschäft leihweise die Software Logo!Soft Comfort und ein passendes Kabel auftreiben. Als Laie habe ich von "Lichtschalter" gesprochen aber das Teil funktioniert definitiv als Taster. Wie von Scorp erwähnt, habe ich nun was einfaches programmiert und siehe da, es funktioniert mit der Ausschaltverzögerung. Das Problem scheint vom Eingang I1 dem Bewegungsmelder her zu kommen. Sobald ich den über die ODER Option verbinde, funktioniert das Ausschalten nicht mehr. In der Simulation funktioniert es jedoch einwandfrei. Ich kann nicht genau sagen, wie die Verkabelung ist. Ich weiss nur, dass der Bewegungsmelder, welcher von mir nachträglich montiert wurde (als Ersatz des Dämmerungsschalters) die Aussenbeleuchtung (3 Lampen) und die Carport-LED-Röhre jeweils zusammen eingeschaltet hat. Der Taster im Keller aber nur die Aussenbeleuchtung OHNE Carport-LED-Röhre. Wie schon in einem vorigen Post erwähnt, wurde vor kurzem eine Lampe mit einer Leuchtstoffröhre durch eine Lampe mit einer LED-Röhre ersetzt. Daran kann es aber doch nicht liegen, oder? DateianhangAussenbeleuchtung_20171030.pdf (50 Downloads) |
30.10.2017 23:22 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Bei meiner Schaltung funktioniert die Ausschaltverzögerung auch nicht, wenn ich den Taster gedrückt habe. Der Bewegungsmelder habe ich noch gar nicht so getestet.
Kann man den Lampenwechsel hier definitiv als Übeltäter ausschliessen? DateianhangSchaltplan Aussenbeleuchtung.pdf (50 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Schletzer am: 30.10.2017 23:25:07 |
|
Folgen Sie uns auf