10.11.2020 14:32 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
So wie im Anhang sollte das funktionieren. Über I1 wird gestartet und gestopt. Der Zufallsgenerator B004 stopt nach einer Zeit zwischen 0 und 3 Sekunden. Innerhalb dieser Zeit wird ein V/R-Zähler von 1 bis 4 hochgezählt und immer wieder resetet, bis der Generator stopt. Dann werden die Lampen frei gegeben und es leuchtet eine Lampe auf. Wird der richtige Taster gedrückt, beginnt das Spiel von vorne.DateianhangLampe.zip (85 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 11/10/2020 14:35:43 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.11.2020 00:53 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Bei meinem damaligen Vorschlag für die Wasserspiele ging es mir u.a. auch noch um diesen Aspekt:
also das nur aus den restlichen (3) Farben ausgewählt wird und nicht aus allen (4).
DateianhangFarbspiel.zip (88 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
11.11.2020 06:00 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Vielen Dank erstmal an euch. Sobald die Logo geleifert ist, werden wir das ganze mal testen und ich werde euch berichten. |
11.11.2020 20:39 | |
Beigetreten: 14.06.2020 Letzter Bes: 10.07.2023 Beiträge: 37 Bewertung: (2) |
Die Farbspiel version ist herrausfordernder als das Lichtspiel , auch in der Simulation. |
11.11.2020 23:26 | |
Beigetreten: 14.06.2020 Letzter Bes: 10.07.2023 Beiträge: 37 Bewertung: (2) |
Spiele mal. |